This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630ADDAEVM:如何使用 EVM 评估 LMR33630BDDA (3A/1400kHz)和 LMR33640DDDA (4A/1000kHz)。

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630ADDAEVM, LMR33630CDDAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345071/lmr33630addaevm-how-to-evaluate-lmr33630bdda-3a-1400khz-and-lmr33640ddda-4a-1000khz-using-evm

器件型号:LMR33630ADDAEVM
主题中讨论的其他器件: LMR33630CDDAEVM

大家好!

我的一位客户正在考虑将 LMR33630BDDA (3A/1400kHz)和 LMR33640DDDA (4A/1000kHz)用于新产品。

他们希望使用 TI EVM 评估这些器件。 但找不到这些器件安装在上面的任何 EVM。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:  
是否安装了 LMR33630BDDA/LMR33640DDDA 的任何 EVM?
如果答案是否定的、将 LMR33630ADDAEVM 上的 LMR33630ADDA 替换为 LMR33630BDDA
并 以 LMR33640DDDA 唯一的方式替换 LMR33630CDDAEVM 上的 LMR33630CDDA?

更换这些器件后、很难为其焊接散热焊盘。
因此、如果您有任何用于 LMR33630BDDA (3A/1400kHz)和 LMR33640DDDA 的 EVM、那么它会非常有用

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和屋山:

    我们并没有为包括这些器件在内的所有可订购器件型号提供 EVM。

    当 AE 需要评估替代 EVM 时、我们使用热风枪进行评估。

    如果您的现场办公地点有技术人员、或许他/她可以通过订购提供的 EVM 和 IC 样片来帮助进行设备互换。

    或者、您可以向产品线 PME 申请 ZS 订单。 不过、这可能需要长时间等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck:

    非常感谢您的答复。

    我明白了。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。