This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:有关 PG 引脚的设计问题

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1, TPS745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356251/lmr33630-q1-design-question-about-pg-pin

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS745

您好!

我的客户对 LMR33630-Q1的电源正常功能有疑问。

遵循前面提到的 d/s 8.3.1、即客户的设计应用、如下所示。

Ven 为 Vin/2、当 Vin 降至5V 时、Ven = 2.5V > 2V。 (只要输入电压为≥2V (典型值)、电源正常状态指示就会保持有效)

PG 引脚将10k 欧姆连接到外部3.3V 电压。

Iout 为2A、如果 Vdrop 为0.5V、Vout 从5V 降至4.5V、并且 VFB = 90%。

在这些条件下、它是否会导致 PG 变为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    Ven 为 Vin/2、当输入电压降至5V 时、Ven = 2.5V > 2V。 (只要输入电压为≥2V (典型值)、电源正常指示就会保持有效[/报价]

    是的、在数据表规格表中、要使 PG 引脚正确输出、VIN 必须为2V 或更高。 请参阅以下内容:

    PG 引脚将10k 欧姆连接到外部3.3V 电压。

    Iout 为2A、如果 Vdrop 为0.5V、Vout 从5V 降至4.5V、并且 VFB = 90%。

    在这些条件下、它是否会导致 PG 变为低电平?

    [/报价]

    是的、正确。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的评分

    设计条件是 LMR333630 PG 引脚变为低电平、将关闭 TPS745输出电压。
    您能帮助查看以下原理图吗?  谢谢!

    e2e.ti.com/.../LMR33630_5F00_TPS745.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    原理图看起来很好。