This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:如何从 FW2.01 ->2.02转换黄金映像 DF 文件

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355405/bq34z100-r2-how-to-convert-golden-image-df-file-from-fw2-01---2-02

器件型号:BQ34Z100-R2

您好、我想将黄金映像数据闪存映像文件转换 为已完成的学习周期、从 FW2.01到2.02

我确实尝试手动编辑文件并更改第7行: C:aa 00 01  02 ->  C:aa 00 02  02、但在第40行失败

优点:
;验证现有固件版本
优点:
W:AA 00 01 00
C:AA 00 01
W:AA 00 02 00
C:aa 00 02 02 02
优点:
;解封设备
优点:
W:AA 00 14 04
W:AA 00 72 36
W:AA 00 FF FF
W:AA 00 FF FF
X:1000
优点:
;进入 ROM 模式
优点:
W:AA 00 00 0F
X:1000
优点:
;数据块
优点:
W:16 00 03 00 00
W:16 64 03 00
X:20
C:16 66 00
W: 16 00 02 00 00 00 00 EA FF 33 FA FA 33 B5 FB 33 95 FE 33 AD FE 33 FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF FF 3F FF 3F FF FF 3F FF FF 3F FF FF 3F FF FF FF 3F FF FF 3F FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 3F FF 3F 02 02 3F 58 CB 33 C3 A0 08 1F 00 00 00 00 FF AA 0E FB A7 0E FF A1 0E FF A0 0E FF A0 0E FE A3 0E 54 A2 0E FF 3A 67 FF 3A E2 FF 33 FF AF 0E
宽:16 64 3D 38
X:2
C:16 66 00
W: 16 00 02 01 00 01 4F 03 3F 11 0C D9 FF 30 E0 FF 35 2F 10 0C E0 FF 35 FF FF 23 E3 AF 04 E2 BF 04 D1 FF 36 E2 A0 04 E3 A1 04 00 C7 02 01 C6 02 E5 AF 04 E3 BF 01 E4 AF 04 E2 BF 01 FF AC 0E E1 1C 04 8A FF 31 E2 A0 04 E3 A1 04 02 AB 18 7F 2B 0E FF 1B 0E BF FF 32 FC FA 0E FB AF 0C 02 2B 18 FF 1B 0E 98 FF 36
W:16 64 AE 2C
X:2
C:16 66 00
W:16 00 05
W:16 64 05 00
X:170
C:16 66 00
C:16 04 0A 91 AF DC
W:16 00 0C 00 00 83 DE
W:16 64 6D 01
X:200
C:16 66 00
W:16 00 0A 00 00 00 7F 71 20 5C 94 08 98 C0 F9 EA 00 00 13 88 51 F6 C9 F4 14 52 09 21 32 6D 00 00 00 D0 7E
W:16 64 69 0B
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 01 00 00 17 DF 00 17 F3 00 3A 36 FD 91 00 25 30 01 00 EF 05 11 05 01 00 10 01 00 3C 00 50 3C 00
W:16 64 43 06
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 02 00 00 64 3C 00 20 03 E8 00 00 10 68 FE D5 FB 95 00 02 00 14 03 E8 01 00 01 F4 00 1E 00 3C 0E 10 00
W:16 64 01 08
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 03 00 0A 46 05 32 01 0F 01 F4 00 64 46 50 0A 0E D8 0E 99 01 90 00 64 19 00 01 00 14 00 01 00 14 03 23
W:16 64 88 05
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 04 00 07 08 25 5A 32 0F 64 60 00 A0 0B B8 00 C8 28 01 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 80 04 00 00
W:16 64 B0 05
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 05 00 00 0F 00 2A 04 0A 7D 00 01 0A FE 76 E7 54 00 28 03 E8 02 01 2C F0 00 01 07 10 63 10 48 10 2D 10
宽:16 64 DF 06
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 06 00 15 0F FC 0F E6 0F D0 0F BC 0F A8 0F 96 0F 84 0F 74 0F 65 0F 56 0F 45 0F 30 0F 1C 0F 09 0E F9 0E
W:16 64 05 09
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 07 00 00 EF 0E E6 0E DF 0E D8 0E D3 0E CF 0E CB 0E CA 0E C9 0E C7 0E C2 0E B8 0E AC 0E 9A 0E 85 0E 7B 0E
W:16 64 04 0D
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 08 00 75 0E 56 0E 30 0D AB 0A 69 FF 2B FF 41 FF 56 FF 61 FF 67 FF 3B FF 16 FF 21 FF 21 FE EB FE B5 FE
W:16 64 02 12
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 09 00 00 7F FE 5E FE E8 00 02 00 9A 00 2E FF CD FF B7 FF A1 FF 77 FF 36 FE DA FE 62 FC F3 FA
宽:16 64 EA 15
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 0A 00 B3 F8 ED F7 7C F7 3B F7 B2 F7 FC F8 32 F8 F7 F0 F9 F9 B0 F9 18 EC 9D 4D C0 FF 65 FF AC FF 98 FF
宽:16 64 E4 18
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 0B 00 00 75 FF BB FF 82 FF 93 FF BB FF D5 FF E4 FF CE FF AD 00 80 FF 73 00 FF 16 FE EC FE ED FE DC FE
W:16 64 F5 17
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 0C 00 00 F3 FF 09 FE F7 FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE C6 FE DA FE DC FE 8E FF 75 00 00 01 C2 00 32 FF CE 02 26 64
宽:16 64 10 13
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 0D 00 00 7B 20 00 00 60 7E 00 00 00 00 00 64 00 19 00 64 28 63 5F 64 62 00 64 00 1E 00 B4 00 64 00 F0 00 FA
W:16 64 A5 07
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 0E 00 00 11 10 68 41 D9 AF 37 00 00 01 00 14 00 0A F0 00 0A 05 00 32 01 C2 14 00 3C 00 4B
宽:16 64 73 05
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 0F 00 00 28 00 3C 01 90 36 72 04 14 FF FF FF FF 01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10 04
W:16 64 02 0E
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 10 00 01 2C 00 C8 00 00 00 00 00 00 A0 00 AF 00 0A 64 01 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W:16 64 09 03
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W:16 64 1B 00
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 12 00 02 26 02 01 F4 02 58 02 26 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 DC 84 E5 5F 00 0E
宽:16 64 81 04
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 13 00 00 10 00 00 01 00 03 84 64 03 E8 15 18 FE 70 10 68 10 68 10 04 0A 32 1E 00 0A 2D 37 01 01 01 01 01 01 01
W:16 64 6E 05
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 14 00 0B 62 71 33 34 7A 31 30 2D 47 31 0B 54 65 78 61 73 20 49 6E 73 74 2E 04 4C 49 4F 4E 00 96 00
宽:16 64 DB 08
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 15 00 AF 00 4B 00 64 0A F0 02 0B 54 10 CC 02 10 68 64 01 03 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W:16 64 9B 04
X:2
C:16 66 00
W:16 00 0A 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF
































































FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF W:16 64 13 0D X:2 C:16 66 00 W:16 00 0A 17 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF W:16 64 01 20 X:2 C:16 66 00 W:16 00 0A 18 00 00 FF 55 00 69 00 64 00 71 00 8F 00 62 00 61 00 6C 00 59 00 56 00 55 00 57 00 5A 00 6E 02 87 05 DC W:16 64 FF 07 X:2 C:16 66 00 W:16 00 0A 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W:16 64 23 00 X:2 C:16 66 00 W:16 00 0A 1A 00 00 FF FF 00 69 00 64 00 71 00 8F 00 62 00 61 00 6C 00 59 00 56 00 55 00 57 00 5A 00 6E 02 87 05 DC W:16 64 AB 08 X:2 C:16 66 00 W:16 00 0A 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W:16 64 25 00 X:2 C:16 66 00 W:16 00 0A 1C 00 02 26 02 01 F4 02 58 02 26 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 DC 84 E5 5F 00 0E 宽:16 64 8B 04 X:2 C:16 66 00 W:16 00 0A 1D 00 00 10 00 00 01 00 03 84 64 03 E8 15 18 FE 70 10 68 10 04 0A 32 1E 00 0A 2D 37 01 01 01 01 01 01 01 宽:16 64 78 05 X:2 C:16 66 00 W:16 00 0A 1E 00 00 FF FF FF 00 00 02 FF FF FF FC FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 宽:16 64 0B 1C X:2 C:16 66 00 W:16 00 0A 1F 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF W:16 64 09 20 X:2 C:16 66 00 W:16 00 08 W:16 64 08 00 X:2 C:16 66 00 C:16 04 32 64 W:16 00 05 W:16 64 05 00 X:170 C:16 66 00 C:16 04 0A 91 AF DC W:16 00 01 00 05 54 15 W:16 64 C3 00 X:20 C:16 66 00 W:16 00 05 W:16 64 05 00 X:170 C:16 66 00 C:16 04 5F E5 84 DC 优点: ;执行闪存代码 优点: W:16 00 0F W:16 64 0F 00 X:4000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请先更新器件上的固件、然后将 gm.fs 上传到电量监测计。

    BQ34Z100-DEVICE-FW 固件| TI.com

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的2.01 golden image 包含3个文件:srec、bq.fs 和 df.fs 文件。  我 使用 srec 对 FW02进行了编程、并尝试 从2.01对 df.fs 进行编程、但即使 第7行 发生更改、也会失败

    我也尝试了编辑 srec 文件:2.02的 FW 部分+ 2.01的数据、我可以使用它来对器件进行编程、但  之后无法编辑数据存储器(可能是由于校验和)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享2.01中的 golden image 文件?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    燃料 gauge.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在为您查找该文件、请允许我在某个时候、您能也向我发送您的.gg 文件吗?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了-正确的方法是从数据存储器选项卡 ->程序中导出.gg 文件 新.srec FW ->在数据存储器选项卡中导入.gg 文件->写入所有-> 校准/类型校准值 手动->复位

    执行此操作后、更新状态保持06、最大误差1%