This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:1kW 升压转换器

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM5177, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356533/tps55340-1kw-boost-converter

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: LM5177LM51772

我想设计一个1kW 直流/直流升压转换器。 TPS55340仅支持高达5A 的电流。 请帮助我确定 可以用于设计1kW 转换器的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否分享有关您的设计要求的更多详细信息、例如:

    • 输入电压范围
    • 输出电压和电流
    • 要考虑的任何其他要求

    输出1kW 已经非常具有挑战性、因为只有2%的损耗已经是20W。 因此、还需要考虑热处理。

    此致、

     斯特凡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围为12V 至30V。 输出电压应该保持在24V 的恒定、输出电流大约为15A、其中至少9A 会保持一致、而15A 的峰值电流可以持续大约10-15分钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    谢谢。

    因此我得到的输出功率为360W (24V * 15A = 360W)

    由于 VIN = 12V 至30V 且 VOUT 为24V、因此您需要降压/升压拓扑。

    在这种情况下、我建议将 LM5177或 LM51772用作双相设计、以便更轻松地进行热管理。

    如果需要额外的冷却、则可以采用单相模式。

    一些注意事项:
    由于热限制、具有集成 MOSFET 的器件(转换器)将无法处理此电流

    此外、适合该功率级别的 SEPIC 或反激式拓扑将根本不是您能够处理这种功率的最佳解决方案。

    最后、在非同步设计中、二极管需要处理~μ A 输出电流的损耗*二极管压降= 24A * 0.3V (最佳情况下的肖特基二极管)= 7.2W

    假设二极管的 θ JA 为40K/W、则将增加288开尔文、因此~300摄氏度。

    此致、

     斯特凡