This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:加载补丁捆绑包

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356339/tps25750-loading-patch-bundle

器件型号:TPS25750
主题: TPS25751中讨论的其他器件

您好!

我很好奇补丁捆绑包的加载如何与 TPS25750搭配使用。 我知道您可以使用处理器的 I2Cs 对其进行编程、但是 TPS25750能否继续使用其 I2Cm 对 EEPROM 进行编程、还是我们是否需要提前对 EEPROM 进行编程?

通过 I2Cs 编程时、该配置是否一直保持到电源完全断电? 这是否意味着在正确设置前、PD 控制器会进入默认模式?

谢谢、祝您愉快。

马克-安托万·迪翁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您联系 E2E!

    首先、我强烈建议您在评估 TPS25750时改用 TPS25751。 它是较新的引脚对引脚兼容且符合 PD3.1标准。

    [quote userid="562494" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356339/tps25750-loading-patch-bundle 我想知道补丁捆绑包的加载是如何与 TPS25750搭配使用的。 我知道您可以使用处理器的 I2Cs 对其进行编程、但 TPS25750能否使用其 I2Cm 继续对 EEPROM 进行编程、或者我们是否需要提前对 EEPROM 进行编程?

    您可以通过 I2C 从 EC 引导器件、也可以从 EEPROM 引导 PD。 但是、PD 无法将该映像刷写到 EEPROM 本身上。

    [quote userid="562494" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356339/tps25750-loading-patch-bundle 通过 I2Cs 编程时、配置是否一直保留到完全断电? 这是否意味着 PD 控制器在设置正确之前会进入默认模式?

    正确! 如果未加载任何配置、PD 将保持在 PTCH 模式。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您提供的详细答案。 现在、我对 IC 有了更好的了解。 如果你不介意的话、我有一些跟进问题。

    1. 二进制配置是否保存在 IC 的易失性存储器中、这意味着只要电源完全关闭、我们就需要从外部控制器重新加载配置?
    2. 在自动加载补丁捆绑包后、器件是否重新构建了 USB-USB 电源配置文件、还是在完成所有设置后、我们需要从控制器端重新打开新的 PD 连接?

    谢谢!

    马克-安托万·迪翁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    当然!

    二进制配置是否保存在 IC 的易失性存储器中,这意味着只要电源完全关闭,我们就需要从外部控制器重新加载配置?

    正确! 如果您有 EEPROM、PD 会从此处加载。

    一旦自动加载补丁捆绑包,设备是否重新创建 USB-USB 电源配置文件,或者是否需要在设置完所有内容后从控制器端重新打开新的 PD 连接?

    PD 将自动重新协商新合同。 如果 PD 从 VBUS 启动、并且处于电池电量耗尽状态、EC 需要清除电池电量耗尽标志以恢复正常运行。

    谢谢!

    凯文