主题: TPS25751中讨论的其他器件
您好!
我很好奇补丁捆绑包的加载如何与 TPS25750搭配使用。 我知道您可以使用处理器的 I2Cs 对其进行编程、但是 TPS25750能否继续使用其 I2Cm 对 EEPROM 进行编程、还是我们是否需要提前对 EEPROM 进行编程?
通过 I2Cs 编程时、该配置是否一直保持到电源完全断电? 这是否意味着在正确设置前、PD 控制器会进入默认模式?
谢谢、祝您愉快。
马克-安托万·迪翁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我很好奇补丁捆绑包的加载如何与 TPS25750搭配使用。 我知道您可以使用处理器的 I2Cs 对其进行编程、但是 TPS25750能否继续使用其 I2Cm 对 EEPROM 进行编程、还是我们是否需要提前对 EEPROM 进行编程?
通过 I2Cs 编程时、该配置是否一直保持到电源完全断电? 这是否意味着在正确设置前、PD 控制器会进入默认模式?
谢谢、祝您愉快。
马克-安托万·迪翁
尊敬的 Marc:
感谢您联系 E2E!
首先、我强烈建议您在评估 TPS25750时改用 TPS25751。 它是较新的引脚对引脚兼容且符合 PD3.1标准。
[quote userid="562494" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356339/tps25750-loading-patch-bundle 我想知道补丁捆绑包的加载是如何与 TPS25750搭配使用的。 我知道您可以使用处理器的 I2Cs 对其进行编程、但 TPS25750能否使用其 I2Cm 继续对 EEPROM 进行编程、或者我们是否需要提前对 EEPROM 进行编程?您可以通过 I2C 从 EC 引导器件、也可以从 EEPROM 引导 PD。 但是、PD 无法将该映像刷写到 EEPROM 本身上。
[quote userid="562494" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356339/tps25750-loading-patch-bundle 通过 I2Cs 编程时、配置是否一直保留到完全断电? 这是否意味着 PD 控制器在设置正确之前会进入默认模式?正确! 如果未加载任何配置、PD 将保持在 PTCH 模式。
谢谢!
凯文
尊敬的 Kevin:
非常感谢您提供的详细答案。 现在、我对 IC 有了更好的了解。 如果你不介意的话、我有一些跟进问题。
谢谢!
马克-安托万·迪翁
尊敬的 Marc:
当然!
二进制配置是否保存在 IC 的易失性存储器中,这意味着只要电源完全关闭,我们就需要从外部控制器重新加载配置?
正确! 如果您有 EEPROM、PD 会从此处加载。
一旦自动加载补丁捆绑包,设备是否重新创建 USB-USB 电源配置文件,或者是否需要在设置完所有内容后从控制器端重新打开新的 PD 连接?
PD 将自动重新协商新合同。 如果 PD 从 VBUS 启动、并且处于电池电量耗尽状态、EC 需要清除电池电量耗尽标志以恢复正常运行。
谢谢!
凯文