This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:软启动时间变化

Guru**** 2529970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356473/tpsm5d1806-soft-start-time-variation

器件型号:TPSM5D1806

您好、团队成员:

我想知道 双路输出情况下的软启动时间变化。
在数据表中、软启动时间通常为1ms。

设计的最大和最小软启动时间应考虑什么?  接近1ms +/-20%?
或者、我应该采用电容器精度进行设计吗?

非常感谢您的建议。

此致、
山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部软启动的典型值为1.024ms、从 0到100%的范围内为+/-10%。   

    软启动使用 REFDAC 将基准增加到0V、以达到最终基准电压。

    对于两相、单输出、外部软启动引脚电流为2uA +/-20%。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:David San、

    非常感谢。 我明白了。

    此致、
    山崎明久