This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:TLV757P 的精度,Vout=1V 750mA @ 85°C

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356021/tlv757p-the-accuracy-of-tlv757p-vout-1v-iout-750ma-85-c

器件型号:TLV757P

大家好、

数据表仅提供数据 Iout= 1mA。

和 图5-13。 负载调节与 IOUT 间的关系、显示了输出变化@750mA 约40mV、 当输出为1V 时、最佳预期精度为 40/1000=4%。

那么、我如何才能了解 在"Vout=1V 750mA @ 85°C "条件下的精度? ,准确度是否在+-1%之内?  

2.您能帮助提供此情况下的精确度数据吗? 我们可以从数据表中获取它、还是必须从产品线中获取它?

B.R.

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的提问。

    请允许我在2-3个工作日内与您联系。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    规格条件是在1mA 条件下获取的。 您看到的负载调节图高达1A、这不是1%的额定值。  

    我们无法为您提供您指定条件的准确度数据。 数据表中提供了我们可以提供的条件。

    我们不能保证所有其它条件的准确性。

    此致、

    汉娜