请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV757P 大家好、
数据表仅提供数据 Iout= 1mA。

和 图5-13。 负载调节与 IOUT 间的关系、显示了输出变化@750mA 约40mV、 当输出为1V 时、最佳预期精度为 40/1000=4%。

那么、我如何才能了解 在"Vout=1V 750mA @ 85°C "条件下的精度? ,准确度是否在+-1%之内?
2.您能帮助提供此情况下的精确度数据吗? 我们可以从数据表中获取它、还是必须从产品线中获取它?
B.R.
埃里克