您好、TI!
在数据表中、它描述了:
"通过内部 PP_5V 路径的电流限值为 I LIM5V。 I LIM5V 值由应用程序固件配置。"
1) 1)它可以在哪里配置? 更改 PDO 不会更改限制器或 Rp 值。
该手册还介绍了:
在"PP_5V 电源开关特性"一节中、描述了4种模式(+1、无数字)。
2) 2)在哪里可以选择这些模式。
谢谢。
/Peter、GN Great Nordic。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
在数据表中、它描述了:
"通过内部 PP_5V 路径的电流限值为 I LIM5V。 I LIM5V 值由应用程序固件配置。"
1) 1)它可以在哪里配置? 更改 PDO 不会更改限制器或 Rp 值。
该手册还介绍了:
在"PP_5V 电源开关特性"一节中、描述了4种模式(+1、无数字)。
2) 2)在哪里可以选择这些模式。
谢谢。
/Peter、GN Great Nordic。
尊敬的 Peter:
感谢您与我们联系!
此致、
A·克德尔
{
"调查问卷":{
"器件":"TPS25750"、
"答案":[
null、
8、
0、
0、
0、
1、
2、
0、
0、
0、
null、
0、
0、
0、
0
]、
"VendorID":"0B0E"、
"产品 ID":"FAB3"、
"版本":"1.0.0.2"
}、
"配置":{
"数据":{
"selected_ace":[
{
"寄存器":6、
"数据":[
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0
]
}、
{
"寄存器":22、
"数据":[
10、
48、
48、
77,
0、
0、
0、
0、
0、
0、
3
]
}、
{
"寄存器":50、
"数据":[
1、
168、
42,
100、
144、
1、
38,
44,
209、
2、
0、
44,
177,
4、
0、
244,
65,
6、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0
]
}、
{
"寄存器":51、
"数据":[
0、
44,
145、
1、
16、
44,
209、
2、
0、
44,
177,
4、
0、
244,
65,
6、
0、
69,
65,
6、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0
]
}、
{
"寄存器":92、
"数据":[
48、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
16、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
48、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
12、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0
]
}、
{
"寄存器":117、
"数据":[
0、
0、
0、
0
]
}
]
}
}
}
尊敬的 Peter:
您能否以 json 文件格式共享配置(尝试将文件拖到 E2E 中)?
输出仍然可以随时拉取3A。
您是否有此行为的示波器捕获?
此致、
A·克德尔
尊敬的 Peter:
我在终端上使用以下设置进行了复制:


e2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_Source_5F00_Duo_5F00_sink_5F00_ELoad_5F00_1A_5F00_OCP.tdc
您是否使用 TPS25750 EVM 进行测试? 您是否有类似于上面的示波器捕获、显示改变负载时的电压/电流?
如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。
此致、
A·克德尔
尊敬的 Peter:
感谢您提供设置。 请查看我的以下评论:
1-由于未连接 PD 受电设备、您的设置当前正在测试 Type-C 隐式合约、而不是 PD 显式合约。
2-由于该器件不会协商 PD 合约、因此拉电流 PDO1 (5V/1A)在此处不适用。
3-请参阅以下寄存器、了解 Type-C 电流广播、您需要将此设置更改为00b (USB 默认电流)。 您的系统中是否具有 EC/MCU? 器件默认将该寄存器设置为10b (3A)。

此外、在上面的原理图中、我注意到 CC2似乎没有连接。 我不确定这是否适用于您的设计。
此致、
A·克德尔