This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3616:关于 Coss 与电压曲线

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3622, LMG3616, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356006/lmg3616-about-coss-vs-voltage-curve

器件型号:LMG3616
主题中讨论的其他器件:LMG3622、、 UCC28782

您好!

我正在考虑将 LMG3622用于主开关、将 LMG3616用于 UCC28782电路中的有源钳位。
UCC28782中所示计算工具的内容需要 Coss 信息。
但是、LMG3622和 LMG3616的数据表中没有此信息。
您能否提供有关每个器件的 Coss 与电压曲线的信息?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kajii-San:

    我已联系我们的系统工程师了解该产品、以获得这些器件的 Coss 与 VDS 曲线。 我将在本周作出答复。

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:  

    我们现在正在重新说明我们的 LMG36xx 器件的特性、这就是数据表目前缺少 Coss 与 VDS 曲线的原因。 不过、根据我们先前收集到的数据、我可以在上表中提供 Coss_QH_bg、Coss _QH_SM 和 Vxl。

    对于 LMG3616:

    cos_qh_bg = 85pF

    Vxl = 75V

    Coss_QH_SM = 23pF

     

    对于 LMG3622:

    cos_qh_bg = 190pF

    Vxl = 95V

    Coss_QH_SM = 40pF

    此致、
    约翰