This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:休息、放电、休息数据记录

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351121/bq34z100evm-relax-discharge-relax-data-logging

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100GPCCHEM

大家好、Im 计划在新的系统设计中使用 BQ34Z100电量监测计。 目前有一个 BZ34Z100EVM 板、可更新软件 且一切正常运行。 电压和电流经过校准、看起来不错、因此我可以开始记录数据以进行正确检查。 我是否需要日志文件中的电池温度信息来获取正确的化学物质?

我也不清楚 EVM 的 LED 配置和未来设计计划。 我们需要一个4 LED 监测计、并认为使用板载 EVM LED 是可以实现的。 我使用12C 接口与 EVM2400编程器。 我无法获得4个 LED 的 LED A-D 来激活。 仅限 LEDA 和 LEDB。 每当通过 BQ Studio 访问 EVM 时、LEDc 和 LEDd 闪存都非常昏暗。 似乎这四个 LED 应该能够配置为4LED 电量监测计。 Leda >= 25%、 LEDA&B >= 50%……  这可行吗、或者我是否需要为此方法使用外部 LED? 或者、除非我拥有合适的化学物质和学习循环、否则这不会起作用?

我还准备了一份原理图、希望 TI 在完成 CAD 之前对其进行全面了解。 由于这是一种专有设计、需要在论坛之外完成。

提前感谢所有的帮助。

此致、