This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:输出分压器电阻值?

Guru**** 2392925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356683/lm5143-output-divider-resistor-values

器件型号:LM5143

您好!

在 LM5143数据表中、它表明如果 pllel 中的上下分压电阻器小于5kR、那么它不会将 Vout 调节到预期值。

LM5143如何"知道"这些值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    它会在启动时检测 FB 引脚。如果有效阻抗太低、则它可能会检测到 FB = GND、在这种情况下、它是固定的5V 输出。

    --

    时间