This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFCLLCSREVM034:电源管理论坛

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PFCLLCSREVM034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357347/pfcllcsrevm034-power-management-forum

器件型号:PFCLLCSREVM034

您好、TI 团队

在 PFCLLCSREVM034评估电路板中、当前、LLC 控制器会 在36W 输出功率下从突发模式进入正常模式(在实验室使用评估套件进行测量)。 如果我必须 在3W 输出功率下进入正常模式,那么我应该更改什么参数? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    突发模式通过 LLC 控制器的 LL/SS 引脚设置。  LLC 控制器的数据表提供了有关如何根据负载设置该引脚的说明。  在 LLC 控制器产品页设计工具文件夹中还有一个 Excel 电子表格。

    此致、