This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650Rvar 4.2V、Vout 不为4.2V

Guru**** 2525440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354508/bq24650-bq24650rvar-4-2v-the-vout-is-not-4-2v

器件型号:BQ24650

专家您好  

我使用的是 BQ24650Rvar IC

I 设定为4.2V  

Rfb1=100k

rfb2=100k 、根据公式计算。

L=10 μ H

使用分流电阻时 ISET=1A

Vref = 3.93V 为什么?

Vref 不等于3.3V 或3.6V

VIN = 5.33

VMP_PANE=5.3

电容器是 EVM 电容器

MOSFET 为 PMMN20ENAX  

我不能看到4.2 Vout 不成熟.

我需要您的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压为1.7V   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umut:

    您能否提供原理图?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家您好;

    当然、 我可以通过电子邮件发送抽奖吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umut:

    是、 c-moyer@ti.com

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家您好  

    我已将邮件发送至您的电子邮件地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umut:

    1.7V 电压是否包含电池?

    STAT 引脚的状态是什么?

    电池是否消耗任何电流?

    Vout 和 GND 之间是否短路?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家您好


    Vref = 3.9V

    状态1 = 3.9V

    STAT2=3.9V

    流经电池的电流;

    26uA、不含电池  

    与战栗色的26mA

    电源

    3.16mA,带电源,无电池

     带电源和电池的2.92mA  

    1.7V 输出电压、无电池  

    带有电池的3.2V 输出电压  

    未发生短路  

    感谢您的关注

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umut:

    您是否能够确认您遵循了 PCB 布局指南?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家您好

    是的、 我将其放置在开发板上。

    我会再来的

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umut:

    我有一些建议/问题:

    C5降至0.1uF

    将电感器增大到15uH。

    如果您提高或降低输入电压、您是否看到 VREF 有任何变化?

    是否尝试替换 IC?

    TERM_EN 引脚上的电压是多少?

    此致、

    Christian。