This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《UCC25660:有关 UCC25660X 设计计算器的问题》

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357266/ucc25660-a-question-about-the-ucc25660x-design-calculator

器件型号:UCC25660

有人能解释一下如何处理以下信息吗?

如果我 Qe 在单元格 C56中的值为0.37、则 LLC 增益曲线可以、但单元格 C102中显示"注意"。 使用新的 Qe 更新电池 C57"

另一方面、如果我在单元格 Qe 中输入0.46、则 LLC 增益曲线不正常、但单元格 C102显示"增益曲线是最新的"

我有点不确定是否应该忽略这些信息、或者如果我继续使用 Qe = 0.37、我是否会在设计中犯一个错误。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论如下。

    有人能解释一下如何处理以下信息吗?

    如果我 Qe 在单元格 C56中的值为0.37、则 LLC 增益曲线可以、但单元格 C102中显示"注意"。 使用新的 Qe 更新电池 C57"

    >基于 Qe 和您的 LR 和 Lm 匝数比,该工具认为您的增益曲线可能过于陡峭。

    >无论您的最小、最大输入电压和 Lr 和 Lm 是正确的。  归一化增益曲线看起来设计应该有效。  

    另一方面、如果我在单元格 Qe 中输入0.46、则 LLC 增益曲线不正常、但单元格 C102显示"增益曲线是最新的"

    >我不会使用此曲线并使用您之前的选择。

    我有点不确定是否应该忽略这些信息、或者如果我继续使用 Qe = 0.37、我是否会在设计中犯一个错误。

    >我会选择满足最小和最大输入电压的 Qe。