有人能解释一下如何处理以下信息吗?
如果我 Qe 在单元格 C56中的值为0.37、则 LLC 增益曲线可以、但单元格 C102中显示"注意"。 使用新的 Qe 更新电池 C57"


另一方面、如果我在单元格 Qe 中输入0.46、则 LLC 增益曲线不正常、但单元格 C102显示"增益曲线是最新的"


我有点不确定是否应该忽略这些信息、或者如果我继续使用 Qe = 0.37、我是否会在设计中犯一个错误。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有人能解释一下如何处理以下信息吗?
如果我 Qe 在单元格 C56中的值为0.37、则 LLC 增益曲线可以、但单元格 C102中显示"注意"。 使用新的 Qe 更新电池 C57"


另一方面、如果我在单元格 Qe 中输入0.46、则 LLC 增益曲线不正常、但单元格 C102显示"增益曲线是最新的"


我有点不确定是否应该忽略这些信息、或者如果我继续使用 Qe = 0.37、我是否会在设计中犯一个错误。
提前感谢
您好!
请查看我的评论如下。
有人能解释一下如何处理以下信息吗?
如果我 Qe 在单元格 C56中的值为0.37、则 LLC 增益曲线可以、但单元格 C102中显示"注意"。 使用新的 Qe 更新电池 C57"
>基于 Qe 和您的 LR 和 Lm 匝数比,该工具认为您的增益曲线可能过于陡峭。
>无论您的最小、最大输入电压和 Lr 和 Lm 是正确的。 归一化增益曲线看起来设计应该有效。


另一方面、如果我在单元格 Qe 中输入0.46、则 LLC 增益曲线不正常、但单元格 C102显示"增益曲线是最新的"
>我不会使用此曲线并使用您之前的选择。


我有点不确定是否应该忽略这些信息、或者如果我继续使用 Qe = 0.37、我是否会在设计中犯一个错误。
>我会选择满足最小和最大输入电压的 Qe。