This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:电池过放电保护

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357324/bq25790-battery-over-discharge-protection

器件型号:BQ25790

BQ25790支持从1S 到4S 的不同电池配置。 过放电保护的安全阈值、例如 VBAT_UVLO 和 VOTG_UVP、接近2.4V、这对于1S 配置可能没问题、但对于2S-4S 配置 、这些阈值转换为非常低的电池电压:1.2V、0.8V、0.6V。 VBAT_UVLO 和 VOTG_UVP  不随电芯数量缩放真的吗? 如果是、这是否意味着需要使用外部电路来保护电池免受过度放电的影响、或者 BQ25790是否具有其他功能来处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    是否确实 VBAT_UVLO 和 VOTG_UVP  不随电池节数缩放?

    否、我们不会随电池单元的数量而缩放。

    如果是这样、是否意味着需要外部电路来防止电池过度放电

    可以、如果您希望扩大 UVLO 电池电压范围、

    此致、

    Christian。