This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546EVM:显示端口不工作

Guru**** 2893070 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564RNQEVM, TPS65982, TUSB1146EVM, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353515/tusb546evm-display-port-not-working

器件型号:TUSB546EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB564RNQEVMTPS65982TUSB1146EVMTPS65987D

您好!

我正在使用 此处的设置测试 TUSB546EVM 的显示端口、如下图所示:

我使用的是  这里显示的 TUSB564RNQEVM 板、而不是 Google 软件狗。  

我已经验证了我正在使用的两根 DisplayPort 电缆、将 DP 源端直接连接到 DP 分支会显示显示屏、而  通过 USB-C 将 DP 源端连接到 TUSB564RNQEVM 会显示显示屏。 上面的设置未显示显示屏、因此我认为我 设置 TUSB546EVM 板不正确。 我知道需要修改跳线、并且根据数据表尝试了几种不同的位置、但仍然有问题。

如果你知道我可以如何解决它,我真的很感激. 谢谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliet:

    感谢您的联系。 是否尝试过在546 EVM 板上更改 EQ 设置? 对于 DisplayPort、这将是 DPEQ1和 DPEQ0引脚:

    如果 EQ 不够高(或过高)、它可能会导致信号无法通过。 信号路径中包含两个 EVM 板可能会增加额外的损耗、因此请尝试增大 EQ 电平。

    您有 USB-C 监视器吗? 最好看看单独的546 EVM 能否将数据从主机传递到随附的监控器(如果有)。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我试过所有这些立场。 是否还有其他因素会影响 DP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliet:

    您是否通过桶形插孔使用5V 电源为两个电路板供电? 在仅 DP 模式下、您应该使用一个外部电源 、以使电路板有足够的功率。

    546 EVM 用户指南:

    564 EVM 用户指南:

    另一个需要检查的问题是 I2C_EN (JMP7)引脚被拉低。 这会将546置于 GPIO 模式、这是此 EVM 的标准配置。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已验证 JMP 7是否被拉至低电平。 套件没有随附的桶形插孔充电电缆、是否有专用电缆? 当我查看原理图时、它看起来像桶形插孔、USB-B 电源插孔连接到同一个电源:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有要使用的特定文件?

    您需要使用5V 输出桶形插孔。 确保它也能够提供至少1A 的电流。

    它看起来像桶形插孔和 USB-B 电源插孔转至同一个电源: 

    您正确地说、它们确实转至同一个电源。 我认为现在的情况是、USB-B VBUS 没有为两个 EVM 提供足够的电源。

    USB 端口通常限制为900mA、当546和564 EVM 一起使用时、该端口共享(两者均从上行 USB 端口获取功率)。 添加5V 外部电源 应能为 EVM 提供足够的电源来传递 DP 信号。

    您可以尝试向546和564电路板增加一个5V 桶形插孔吗?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    澄清一下、当您使用5V 桶形插孔时、请勿插入 USB 电缆。 外部电源应在不连接 USB 的情况下自行提供足够的电力。

    如果尝试后它仍然不起作用、我将尝试自己重新创建设置。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否推荐特定的桶形插孔电源线?

     只要能够提供至少1A 的电流、任何5V 桶形插孔都可以正常工作。 您知道您插入的桶形插孔电源电压是多少吗?

     您链接的器件提供5V 电压、但电流将受您插入的 USB 端口的限制。 我们通常在此处使用壁式适配器桶形插孔。 我在亚马逊上找到一个符合规范的解决方案、这样的解决方案就可以正常工作了:

    https://www.amazon.com/YETAIDA-100-240V-Adaptor-Universal-Adapter/dp/B07R9ZVCHF/ref=asc_df_B07R9ZVCHF/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=343242953198&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4214865137970159739&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9026941&hvtargid=pla-775037475002&psc=1&mcid=d0cd647a67bf379db7a63e72b00a74ee&tag=&ref=&adgrpid=71764766831&hvpone=&hvptwo=&hvadid=343242953198&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4214865137970159739&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9026941&hvtargid=pla-775037475002&gclid=EAIaIQobChMIu8CAy9bdhQMVeTbUAR37dgQZEAQYBSABEgK5QfD_BwE 

    与此同时、我将重新创建您的设置、以确保电路板没有其他问题。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够在这里找到一个桶形插孔电源、不过只有一个。 我尝试将其插入564电路板、并保持546板由 USB-B 供电、我认为这能够为564电路板提供足够电流。 但是、我仍然没有看到显示。 两个电路板都需要桶形插孔充电器的原因是否? 如果两者都是独立供电的、我很困惑、为什么电流不足会出现问题。  

    谢谢你的推荐! 我现在订购一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有理由两块板都需要桶形插孔充电器?

    这是因为使用4通道 DisplayPort 时、不使用 USB 连接。 电源将来自桶形插孔。

    我在实验室中同时进行了设置、并能够验证546和564 EVM 可分别通过视频测试。 让我来配置电路板、使其 协同工作。 我希望明天能有一个更新。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将桶形插孔电源连接到两个板、但仍未显示 DisplayPort。 您是否能够让它在您的终端上正常工作? 可能是我没有正确设置的所有跳线都有特定的配置? 还是开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliet:

    感谢您的耐心。 我看到您描述的同一个问题、并且已经将问题简化为两个电路板上 PD 控制器之间的通信。

    在 USB/DP 交替模式系统中、DFP 上的电力传输(PD)控制器将与 UFP 上的 PD 控制器通信以切换到 USB 交替模式。 一旦两个 PD 控制器同意使用 ALT 模式、它们会将546和564 MUX 配置为正确的引脚分配。

    我今天在实验室中看到的问题是、当同时使用546EVM 和564EVM 时、PD 控制器似乎无法正确协商交替模式。 这两个电路板分别可以正常工作、但它们共同拒绝通过 Type-C 连接传输 DisplayPort 信号、如 HPD 和 AUX。 我认为 TUSB546EVM 上的 TPS65982和 TUSB564EVM 上的65982之间存在一些冲突。

    当我在两个电路板之间使用协议分析器时、它们能够正确地传输视频。 这使我特别相信这两个 PD 控制器之间的通信有一些问题。

    让我继续研究这一点。 我将 使用 TUSB1146EVM 尝试相同的测试、而不是546 EVM、后者使用较新的 PD 控制器(TPS65987D)。 希望这能够确认 它是否是 TPS65982中的特定问题。

    很抱歉耽误我的时间、我打算下周早些时候更新我发现的任何内容。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliet:

    今天、我能够通过546 EVM 和我们在实验室中的一个564 EVM 获取信号。 以下是我在546 EVM 上使用的引脚配置图:

    之前出现的问题是因为在插入 Type-C 连接器之前、我已将桶形插孔电源插入564 EVM。 首先尝试仅在546 EVM 上使用桶形插孔、然后通过564上无桶形插孔的 Type-C 电缆连接电路板。 我使用的壁式适配器具有5V/3A 输出、足以为两块板供电。

    这是我的设置图片。 我使用的电缆损耗值可能与您的电缆不同、因此我们的理想 EQ 设置 可能有所不同:

    即使电路板设置正确、在 DP 信号通过之前、我也不得不多次翻转电缆方向。 我建议尝试对电路板下电上电、并翻转 Type-C 电缆的方向 、以查看您的信号是否会通过。

    我将把这个标记为现在已解决、但让我知道是否有其他我可以帮助的东西、该线程将重新打开。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回来给我讲这些内容。 我想让它再次正常工作、但仍然有问题。  您正在使用的564 EVM 电路板看上去与 此处的有所不同

    这是电路板的不同版本吗? 我似乎找不到您正在使用的那个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliet:

    我抓取了 一个 在实验室中用于测试的564电路板、但我发现它可能与 TI.com 上提供的不同。

    您是否正在使用此版本的电路板? (HSDC025A)

    如果没有、您能否发送您拥有的 EVM 板的图片? 我会看到我是否可以找到相同的版本、以便对您的设置进行更准确的建模。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我使用的电路板。 我当时在拍照时遇到了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了我们的实验室、但 找不到该 EVM 板、因此我发出了一份订单。  我预计董事会将在本周晚些时候送达、 在我讲述它时、我将向您介绍最新情况。

    同时、如果可以、我建议独立测试546板。 我记得您提到564 EVM 单独工作、因此有助于了解546 EVM 是否导致此问题。 一个简单的测试方法是使用 USB-C 监视器。

    此致!

    谢恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliet:

    我收到了您今天正在使用的564电路板、并可使 DP 信号通过两个电路板一起传递。

    以下是我的设置图像:

    我发现使用此564 EVM 时、先插入桶形插孔、然后连接 Type-C 插头时未出现问题。 似乎只是我们测试板上的问题...

    以下是我在564 EVM 上使用的引脚配置:

    以下是我在546 EVM 上使用的配置

    在 DP 数据传输完成之前、我不得不翻转 USB-C 电缆几次、但除此之外都没有问题。 是否可以尝试像我的电路板那样配置电路板、看看信号是否通过?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shane、

    感谢您调查此问题并提供所有帮助。 我一直在尝试您的设置并翻转 USB-C 电缆、但仍然无望。

    幸运的是、USB-C 显示监视器出现了、我能够继续对其进行测试。  

    谢谢!