This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:稳压器

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356180/tl431-q1-voltage-regulator

器件型号:TL431-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431

各位专家、您好!

是否有使用27.4千欧的具体原因? 可以使用此电阻器的任何值、满足 Vo-Vin 关系、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    这个27.4千欧是任意选择的、您是正确的。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    感谢您的参与、我们可以使用 TL431的简单布局来获得恒定2.5V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    是的、此配置将仅提供2.495V 电压。

    谢谢。
    约书亚