This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:输出纹波波形问题

Guru**** 2815355 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356549/lm25148-q1-output-ripple-waveform-question

器件型号:LM25148-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25148

你好

 基于 I DESIGN LM25148 (LM25148QRGYRQ1)的直流/直流转换器

输入电压= 9-30V
VOUT = 5V (6、7.2 -选项)
输出电流(最大值)= 10A

FSW=500kHz、FPWM 模式
初级、SSC 打开、双相位启用(SYNCOUT 启用)
外部补偿

使用 LM5149-LM25149 Quickstart Calculator_rev3.xlsm 计算元件
只有一件事我漏掉了。 我误认为外部补偿值。 ~ 80 uF 总 Cout (焊接)的建议值为(6.34K+5n6)||68pF
(我在原理图上的值为100uF、而不是80uF)。 `s 我认为这对这个问题并不重要。

请参阅以下原理图。

现在、我在实验室测试我的设计。 所有工作正常(输出电压稳定性、效率)、但有一个输出电压纹波波形问题。

 请查看下面示波器的屏幕转储。

PIC_1. ~60us (16kHz)纹波

PIC_2. 放大的 x25 (500kHz、fsw)

我关于 pic 的"16kHz"纹波的主要问题.........1

此纹波不随 Vin (从12V 到30V)、Iout (从空载到8A)而变化。 在输出电压上添加了1000uF 电容、输入电压(在输入 LC 滤波器之后)也不会改变此纹波。
用电池替换实验室电源、用电阻器替换直流电子负载、并更换 探头也没有帮助。
另外、我认为这不是次谐波振荡(D 始终小于50%)

在屏幕转储的真实波形中"呼吸"而不是静止的、观察到调制。

我认为"16kHz"的 纹波是 DRSS 造成的。  我是对吗?
(另请参见 PIC_2上的红色箭头。 我`s DRSS 的 LF 器件的相位变化)

有人能评论 上述所有内容吗?

此致,

维克多

P.S.

测试设置

1.实验室电源,电池

2. LeCroy DDA-125 (aka LC-684)

3. LeCroy AP020活性探头。

4.-3dB 定制探头:50R --> RG174--> DC block --> DDA125 (50欧姆输入)

5. TTI LD300 (直流电子负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、双随机展频特性会调制频率变化、会自然在输出电压上引入低 kHz 音调。  

    如果您在 CONFIG 引脚上连接一个29.9k Ω 的电阻器、则 Vout 的起伏应该会消失、从而仅留下正弦输出电压纹波、这是低 ESR MLCC 电容器上的电感器电流所导致的。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很遗憾、您的建议没有帮助。 我将51K1与已焊接到电路板上的71K5并联放置。
    所得到的电阻测量值为29.77k Ω(对于建议的29.9k Ω、适合1%容差)

    用于比较 DRSS 模式的示波器波形不同、但我不明白 LF 器件(现在是100kHz)输出电压纹波的来源是什么。
    空载、2A 和8A、100kHz 纹波的波形相同。 但在不同的 输入电压下是不同的。
    (我还检查了电源、无100kHz 纹波)

    请参阅下面的屏幕。

    1.输入电压=11.1V

    2.输入电压= 14.8V

    3.输入电压= 22.3V

    4.输入电压= 29.5V

    您能评论一下这个结果吗?
    最坏情况下的纹波相对较低(15mVrms)、但 我无法理解这种影响的来源。
    这是我的设计(原理图或 PCB)问题还是 LM25148的正常行为?

    --

    此致、
    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    如何测量该输出纹波? 直接跨过 MLCC 输出电容器、并确保环路不会从探测方法中拾取噪声?

    您还能为我提供您提到的填写完整的 Excel 快速入门计算器工具吗? 我想用它来审查设计。

    您还能提供电感器电流和 SW 电压波形吗? 如果您向我展示的是 Vout 纹波、则我怀疑电感器电流和开关波形看起来都不稳定。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy

    抱歉... 是的、我前面的消息中的波形是纹波。

    谢谢你。 我给你发了 PM。

    --此致,

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    请通过 j-hua@ti.com 与我联系 、我们继续交谈。

    此致、

    吉米