This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:TI.com 同步降压 FET 损耗计算器结果可疑?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18563Q5A, LM5143, CSD18533Q5A, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357277/lm5143-ti-com-synch-buck-fet-loss-calculator-result-looks-questionable

器件型号:LM5143
主题中讨论的其他器件: CSD18533Q5A、CSD18563Q5A LM5145

您好!
刚从 TI.com 下载了 Synch Buck 计算器、用于其中一个同步降压芯片、
我计算了开关损耗。 据称顶部 FET 开关损耗为2.7W……

如果我使用外部 R (source)=6.8R 和外部 R (sink)= 0.5R、我才从"Laszlo Balogh"方法获得此值。

我想知道 TI.com 损耗计算器使用的 R (source)和 R (sink)总计是多少?

Laszlo Balogh"方法(第4-12页)

http://www.radio-sensors.se/download/gate-driver2.pdf

我们基于 LM5143的同步降压稳压器使用...

NFET CSD18533Q5A 是底部 FET
NFET CSD18563Q5A 是顶部 FET

降压为12.5A 输出、13v5输出、27V5输入、450kHz。

TI.com 同步降压开关损耗计算器....
www.ti.com/.../SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC

它们给出了开关损耗的公式、这个公式确实是正确的、但该公式没有给出2.7W 的开关损耗。
当仅使用内部栅极驱动器分辨率时、电流小于0.5瓦。

我还计算了开关损耗的方式在文件中所述的 Laszlo Balogh ...
www.radio-sensors.se/.../gate-driver2.pdf

..再次,这个数字是远远不能接近2.7W。

如您所知、查找 FET_ON 开关损耗的原理很简单...
您可以找到两个时间周期的功耗。
1...将 Ciss 充电的时间从 Vgs (th)到 Vgs (I_STALGE)[I (STALGE)是电感器电流的"谷值"]
2...将 Cds 从 Vin 放电至零的时间。 (Qgd 最终在此处使用)

...(1)的计算最终来自 dt = C.dv/i (驱动力)

其中...
I (DRIVE)是驱动器拉取的电流、要确定哪个电流、您需要知道驱动输出电压
和驱动串联电阻。 (以及相关时间间隔内的"平均"栅极电压)。
然后是欧姆定律。

不管怎样、FET_OFF 开关损耗是徒劳计算的、结果小于0.5W。

那么、TI.com 是如何得出2.7W 的?

必须承认驱动器的拉电阻和灌电阻很低、我相信在实际产品中、我们必须
栅极电阻、否则 FET 会以过快的速度进行硬开关、由此产生的噪声可能会破坏运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是的、必须添加驱动器灌电流/拉电阻以及内部 FET 电阻和任何外部栅极电阻。 这些计算在 LM5143快速入门计算器中提供。 查看 LM5145数据表中的相关表达式、包括 Coss、后者很关键。

    另外、请注意栅极驱动器电源电压(VCC)的重要性、因为减去米勒平坦区域的电压会设置在总栅极电阻两端出现的栅极电压过驱、从而设置高侧导通时的 SW 电压压摆率。

    此致、

    时间