This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:VSYS 短接

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357402/bq25798evm-vsys-shorted

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25798EV2400

VSYS 短接到 PGND、导致快速发出火花;BQ25798在故障清除后不输出电压/电流、BQ25798还断电并复位。 Battery Management Studio 仍然可以 通过 EV2400与 BQ25798进行通信。 我们是否可以在下一步的设计中实施建议的短路保护? 此外、BQ25798 IC 是否允许承受这种短路故障情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    只要短路不会导致 SYS 引脚低于接地值超过0.7V、IC 就会提供 SYS 短路保护。如果长引线远离 IC SYS 和 GND 引脚短接、在工作台上很容易发生这种情况、 或者通过 BATFET 体二极管的电流在超过10A 的时间超过1秒。

    9.3.13.1.5系统短路保护(VSYS_SHORT)当 VSYS 降至 VSYS_SHORT (典型值为2.2V)以下时、充电器会将转换器输出电流限制在1A 以下。如果 VSYS_SHORT_MASK 处于低电平并且 VSYS_SHORT_STAT 和 VSYS_SHORT_FLAG 寄存器报告故障、则会置位/INT 脉冲以提醒主机。

    此致、

    杰夫