This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:是否使用 LM5143...setting 进行斜率补偿传感电阻器值?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357378/lm5143-slope-compensation-with-lm5143-setting-the-sense-resistor-value

器件型号:LM5143

您好!

[在另一篇博文中,您特此告知 COMP 引脚控制电压范围是0.3到2.5V。]

因此、我们将使用 LM5143实施双路单输出降压转换器。 每个降压转换器具有17vin、15A out、13.5Vout 和450kHz,

(L = 3.3uH、R (sense)= 3MR、I (L) pk = 15.9A)

数据表第25页的等式(10)表示我们需要的 R (sense)为2.6mR。

为什么会这样呢?

我们实际希望使用的3MR 检测电阻在 COMP 达到15.9A * 0.003R * 12 + 0.612V = 1.19V 时的峰值电压

其中...

系数12是 LM5143的内部增益

"0.612V"是 通过 LM5143数据表第12页计算得出的增加斜率。 (由于我们的 RT 电阻器为48800欧姆)

_______ ---------------- _______ ---------------- _______

另外,顺便说一句,在下面的第6页...

ridleyengineering.com/.../5-current-mode-control-modeling.pdf

说明增加的斜率(Se)应由 Se 给出/SF = 1-0.18/D

其中:
SF =向下斜坡

这意味着、我们需要118mV/us 的附加斜率(Se)。
但是、正如所讨论的、LM5143将为我们提供344mV/us。 (从 LM5143数据表第12页可知)

那么为什么第25页使我们的 R (sense)处于2.6mR?...我在上面计算的1.19V 是否会违反某些  

COMP 引脚上的电压阈值?...(肯定不是?...因为您在 COMP 引脚控制范围高达2.5V 之前告诉我)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    正确的斜率 comp 是电感器斜率的一次、即 Se = SF。 这是针对给定的分流电阻(设置电流限制)计算电感的方法。 如果将电流限制设置为建议的满载125-150%、则通常会产生30-40%的纹波。 斜率 COMP 斜坡在数据表的 EC 表中给出、与 FSW 成正比。

    如果您需要更多详细信息、请发送您已完成的快速入门文件、以便我查看您的电路参数。

    此致、

    时间