This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:应用程序自定义工具生成错误的文件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25751, BQ25731, TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353994/tps25750-application-customization-tool-generating-wrong-file

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731、、 、、TPS25751、BQ25713

您好!  

近一个月来、我一直在努力寻找这个问题的答案、但没有任何结果。 我正在使用定制电路板、它与 TPS25750EVM 电路板(TPS25750 + BQ25731 + EEPROM)基本相同。 当我生成源和接收配置文件并将其上传到 EEPROM 并重新启动器件(电源复位)时、我看到 EEPROM 被读取。 但当我连接 USB-C 电缆以便为电压大于5V 的器件充电时、我会看到 TPS25750尝试访问 BQ25731的寄存器地址、而这些地址不存在、从而导致 TPS25750或 BQ25731保持 I2C 时钟线处于低电平。 下面的线程具有相同的问题、  提供了一个用于提供电源的 bin 文件。 问题是并非所有设置都符合我的意愿。  

e2e.ti.com/.../4861979

是否计划了任何解决方案来解决此错误? 我们迫切需要解决此问题、因为我们需要最终确定设计以开始生产。 如果无法快速解决其问题、我们将不得不更改设计并查找其他器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    如果您目前正在开发中、则不应将 TPS25750用于新设计。 后续器件 TPS25751最近已推向市场、可作为引脚对引脚替代器件、以解决 TPS25750出现的问题。

    Unknown 说:
    是否有解决方案可以解决此错误? [/报价]

    计划的解决方案是 TPS25751。


    大部分支持已移至新器件、但对 TPS25750的支持有限。 如果可能、我们强烈建议切换到 TPS25751。

    我与 Alex 交谈过、他提供了一些反馈。

    您是否试用了他共享的 TPS25750EVM 二进制文件? 它应该为731配置。

    TPS25750_EVM_USB.bin Source_Sink


    TPS25750的预期用例是什么?

    电源角色?

    • 供电方/受电方?
    • 您需要的功率级别

    数据?

    您能否共享您正在使用的 json? 我可以查看.json 是否有任何问题。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、

    感谢您的快速回复。 我很想找到  TPS25751的采购来源以获取样片、但我无法在热门分销商(鼠标、digi-key、tme 等)上找到该器件。 是否可以直接从 TI 获取一些样片进行原型设计?  

    感谢您的二进制文件。 我已经尝试过、它可以在源代码中工作。 但我不知道它的确切配置。 我可以获得此信息吗?

    应用自定义工具上具有以下选项的拉电流和灌电流用途 IF

    拉电流和灌电流(EVM 选择)  

    60W 拉功率、60W 灌功率

    首选电源角色作为供电方

    无 USB 数据、无供应商 ID、无产品 ID

    BQ25731充电器

    充电电压= 16.752V、电流= 3.072A

    json 文件如下

    {"Questionne":{"version":"7.0.4.7"、"Answers":[0、3、3、0、0、null、1、null、1、null、2752、3.072、null、null、null]、"options":{}、"configID":"0000"、"VendorID":"0000"}}

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您提供快速回复。 我很想找到  TPS25751的采购来源以获取样片、但我无法在热门分销商(鼠标、digi-key、tme 等)上找到该器件。 是否可以直接从 TI 获取一些样片进行原型设计?  [/报价]

    该器件正在发布过程中、样片很快就可以从网上获得。 如果您联系当地的 TI 销售团队、他们应该能够为您提供帮助  

    我看看能否获取原始 json 文件并共享更新后的二进制文件。 请给我几天时间、以便与您联系。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    谢谢。 我要等你的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、我订购了 TPS25751、并于今天收到。 添加其中一个样片后、我打开定制应用工具、发现不支持 BQ25731。  

    现在、我需要修复 TPS25750、或者需要 TPS25751应用程序来支持 BQ25731、否则我需要 使用 BQ25713进行重新设计。 另一方面、我注意到 BQ25731和 BQ25713具有几乎相同的寄存器映射。 我能否在应用工具中选择 BQ25713并下载要在 BQ25731上进行测试的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    有计划添加对 BQ25731的支持、但我仍在与团队核实可靠的日期。 同时、可以尝试使用随附的二进制文件吗? 我为 TPS25751 + BQ25731生成了该配置文件、并应使用4/25中提到的设置进行配置。

    e2e.ti.com/.../Darren_5F00_TPS25751_5F00_BQ25731_5F00_60W.bin

    我看是否可以获取原始 json 文件并共享更新的二进制文件。 请给我几天时间再回复您。

    我找不到 Alex 分享的 TPS25750的原始 json。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    您发送给我的 bin 文件工作了! 谢谢。  

    如果需要不同的设置、我可以通过某种方法自行修改 bin 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    很遗憾、您无法自行修改 bin 文件。

    如果您有特定的调查问卷设置、我可以尝试为您更新箱。

    否则、您可能必须等待下一次包含 BQ25731的 GUI 更新。

    谢谢。此致、

    克里斯