This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:06

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357301/bq77915-06

器件型号:BQ77915

大家好、

我正在使用 BQ7791506为4s、2p 5Ah 钠离子电池开发 BMS。 请参阅以下规格。

持续充电电流:5A

持续放电电流:30A

峰值 充电电流:75A、10s。

电池过压:3.95V

电池欠压:2.9V

电池标称电压:3.1V

应用:针对电机循环启动器电池

请分享上述规格的设计计算和原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaya:  

    客户负责设计自己的原理图并执行系统设计的计算。 您可以使用 TI.com 上的资源、如用户指南、并确保按照数据表中的规格来设计您的系统。 如果您有障碍或特定的支持问题、您可以发布另一个具有相同内容的 E2E。

    此致、  

    格雷罗河畔阿雷利斯