This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650设计指南

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356507/bq24650-bq24650-design-guide

器件型号:BQ24650

您好、TI 团队:

我对 BQ24650中的 MPPT 设置有疑问。 如数据表中所示、它提供了两种类型的 MPPT 设置、如下图所示。 请参阅数据表中的第23页和第27页。

            

方法1                                                                                             方法2

 

  1. 从上面哪一种方法是好的?
  2. 如果我们使用方法1、那么为什么要求使用 Q3 MOSFET? Q3控制是否来自控制器?

请查看此处并提供进一步建议。

此致

帕雷什·潘查尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paresh:

    您的设计是否支持太阳能输入?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    谢谢恢复、是的、我的设计支持太阳能输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paresh:

    Unknown 说:
    从上面哪一种方法比较好?

    它们的用途不同。

       根据 数据表的9.2.2.6 MPPT 温度补偿部分、LMP234用于补偿太阳能电池板输出电压的负温度系数。

    MOSFET 用于启用和禁用充电。

    我推荐参考此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua586a/slua586a.pdf

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    因此这两种方法都适用于太阳能电池板输入。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Prince:

    可以。

    此致、

    Christian。