This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:最少元件配置

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357321/bq25790-least-components-configuration

器件型号:BQ25790

我正在考虑使用 BQ25790、但 PCB 空间非常有限、因此我想弄清楚  真正需要哪些外部元件才能使其正常工作。 我的问题如下:

  1. BATP、BATN 引脚指示具有100 Ω 串联电阻。 我不会使用远程传感。 我是否可以在本地将 BATP 直接连接到 BAT、并将 BATN 直接连接到 GND 而无需串联电阻器?   我是否应该意识到任何后果?
  2. IBAT 引脚被描述为"检测输出"。 充电器似乎没有将其用于任何内部逻辑。 我可以将该引脚保持悬空吗?
  3. ILIM_HIZ -如果我不使用该函数、是否可以将 ILIM_HIZ 短接到 VREG?
  4. SDRV -如未使用、则数据表要求采用0402 50V 1nF 电容。 它可以是具有相同特性的0201电容器吗? 如果该引脚上不存在电容器、将会发生什么情况?
  5. BAT 引脚上的电容(2x10uF)有什么用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    Unknown 说:
    BATP、BATN 引脚被指示具有100欧姆串行电阻。 我不会使用远程传感。 我是否可以在本地将 BATP 直接连接到 BAT、并将 BATN 直接连接到 GND 而无需串联电阻器?   我应该意识到任何后果吗?

    是的、这应该起作用、不应该有任何后果。

    Unknown 说:
    IBAT 引脚被描述为"感应输出"。 充电器似乎没有将其用于任何内部逻辑。 我可以让该引脚悬空吗?

    我建议将此引脚连接到 GND。

    Unknown 说:
    ILIM_HIZ -如果我没有使用此函数、我可以将 ILIM_HIZ 短接到 VREG 吗?

    ILIM_HIZ 可直接拉至 REGN 以设置 I2C 寄存器的最大值(3.3A)。

    Unknown 说:
    SDRV -如果未使用、数据表需要0402 50V 1nF 电容器。 它可以是具有相同特性的0201电容器吗? 如果该引脚上没有电容器、将会发生什么情况?

    我 强烈建议使用0402、我没有用于确认0201是否起作用的数据。

    BAT 引脚上的电容(2x10uF)的用途是什么?

    它们是大容量电容、可防止电流不可用期间电源输出电压下降过低。

    此致、

    Christian。