This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95430:输出电压为1K 的电阻器?

Guru**** 2693585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355294/csd95430-iout-1k-resistor

器件型号:CSD95430

尊敬的 TI 团队:

根据数据表、所有约束性相位在 IOUT 到控制器之间都应具有1K 电阻器。

问题:是否必须使用此1K 电阻器? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队将就此问题与您联系。  

    此致!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用并联、则必须进行。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Mahmoud:

    感谢您的反馈、

    1.您能解释一下为什么要在并联时使用它吗?

    2.  并联时、没有此1K 电阻会对哪些方面产生影响?

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    并联时、 将 IAVG 与 IOUT 进行比较。 1K 两端的压降可调节占空比、使 IOUT = IAVG。 如果没有该电阻器、IOUT 始终等于 IAGV、因此无法调节不平衡电流。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mahmoud 您好

    感谢您的答复。

    另一个问题是、单相是否仅连接1个功率级、如下图所示。  不需要这个1K 电阻器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。 Iout 直接连接到 IAVG。

    此致