This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28632:Webench 交流到直流设计、交流下电上电后无电源

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356646/ucc28632-webench-ac-to-dc-design-no-power-after-ac-power-cycle

器件型号:UCC28632

以下是 Webench 链接:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

(编辑) Webench 链接不起作用

系统运行正常、但在输入交流下电上电后无法输出电源。

通过此构建的原型可 在初始上电时在次级侧正确供电、系统运行正常。

通过一个电源排向这个原型供电的120Vac。

在 任何一段时间内将开关切换到电源板后、 然后重新打开、没有电源。

断电时 Cin 和 Cin2上的电压很大。

在电源板关闭时对 Cin 和 Cin2放电、然后打开电源即可。

与对电容器放电相比、有没有更好的方法可以采用此方法进行下电上电?

它们的放电速度似乎非常缓慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ARIC:

    感谢您与我们联系。

    电容器上是否连接了任何泄放电阻器? 这将使它们放电到安全的电气操作水平、然后才能再次下电上电。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     最近焊接了一个泄放电阻器和一个开关、用于对它们放电。 但是、Webench 设计中和 UCC2863x 数据表中的示例原理图中均未放置此类电阻(图44、适用于19.5V/65W 适配器的典型应用电路)。

    最初看来、简单地在电容器上放置一个永久的泄放电阻器是一个不好的想法。 这将是一个恒定的漏极、整流桥上的350V 电压需要一个较大值的电阻来 保持低功率、但反过来、这将导致很长的放电时间。  

    在交流适配器电路中使用泄放电阻器是否很常见?

    有独立电路可监控交流侧并在这样的情况下安全断电是否是更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ARIC:

    感谢您与我们联系。

    我看到一些充电器即使在电源关闭后也能长时间保持恒压电压。

    通常、Xcap 放电功能会解决这一问题、或者我看到电阻器放置在电容器两端。 但它可能会影响低待机要求。

    此致、

    哈里什