This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818-PFC:EP 应用至具有6个二极管的三相400Hz 115V 交流输入的直流转换

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355877/ucc2818-ep-pfc-application-to-dc-conversion-of-3-phase-400-hz-115v-ac-input-with-6-diodes

器件型号:UCC2818-UCC2818 EP
主题中讨论的其他器件: UCC28070A

您好!

我要使用图中所示的桥式整流器将3相400Hz 115VAC 输入电源整流为直流(270VDC)、然后使用 UCC2818-PFC 集成电路将升压 EP 应用于450VDC。 在本例中、纹波频率将为2.4kHz。 任何 PFC 控制 IC 中的线路频率没有限制。 我不喜欢 UCC2818-UCC2818-UCC2818 EP 的另一个原因是其温度特性适合应用。 UCC2818-UCC2818是否 EP 适合该应用?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cihangir、  

    感谢您提出有关在400Hz 频率下使用 UCC2818-UCC2818 EP 的问题。  

    是的、UCC2818-UCC2818 EP 控制器适合您的应用。  
    请注意、PF 和 THDi 的性能不如使用同一控制器的单相交流输入。  

    三相整流线的每个相位的输入电流将与以下内容类似:  

    由于桥式整流器对3个相位中的电流进行序列、它们不会是正弦电流:
    PFC 控制器将使线路电流整形、跟随出现在电桥(+)和(-)输出端的整流线路电压。
    由于有三个相位被整流、每个电压的全正弦波形 不出现在电桥输出上。  

    这里仅出现相电压差、该纹波就是 PFC 控制器用于调整电流的波纹。   

     相电流 I2和 I3与 I1相同、但偏移了120度。

     此致、

    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ulrich 您好、

    首先,感谢您的快速返回。 我还想到了另一个问题。 如果 PFC 电路的输入电压源为电池提供的干净直流电压、而不是在交流电压下波动的直流整流电压、集成的 UCC 控制装置是否会继续用作升压转换器? 换而言之、直接由直流电源提供 PFC 输入电压是否会导致控制 IC 不能正常工作?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cihangir、

    乌利不在办公室,所以我会为他负责。  

    您是否询问是否可以对 PFC 电路使用直流输入以及 UCC2818-PFC 是否 EP 将继续正常工作? 如果是,答案是肯定的。 如果输入仅为直流、UCC2818-UCC2818 EP 将作为正常的升压转换器运行。由于在尝试整流交流电压之前、您可以测试您的控制器是否作为升压转换器工作、因此这对于调试很有帮助。

    虽然 PFC 控制器可以像具有直流输入的常规升压控制器一样正常工作、但如果这是您的目标、使用专用升压控制器会更便宜、更简单。  

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    首先,感谢您的快速返回。  您可以为目标输入范围为150-450直流的系统推荐降压或升压控制器吗? (工作温度范围-55 +125)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cihangir、

    我会将该 E2E 文章重定向到升压控制器专家。

    此外、作为一种校正、并非所有 PFC 都可用作具有直流输入的简单升压控制器。 某些 PFC 控制器需要过零才能工作。 例如、交错式 CCM PFC 控制器 UCC28070A 可能需要对 VINAC 引脚进行过零检测。 请参阅 UCC28070A 数据表第10页的以下脚注:

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cihangir、

    我们讨论的是什么输出功率?

    对于这样的高电压、我们只推荐使用非同步升压控制器、功率非常有限。 此外、升压控制器的输出电压需要高于输入电压。 仅当您使用升压控制器创建反激式转换器时、输出才可以低于输入电压。

    此致、
    布里吉特