This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563203:有关输出0.6V 的问题。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357204/tps563203-questions-about-output-0-6v

器件型号:TPS563203

您好

如果输出电压仿真为0.6V、则 FB 级没有电阻。


据我所知、FB 引脚的基准电压为0.6V、所以它的输出结果是这样的。
使用另一个 IC 进行设计时、下面的电阻必须为10千欧姆。


tps563203中不需要10kohm 电阻?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经做了检查、0.6V 输出电压的 TPS563203内部验证 BOM 使用10kohm 的电阻接地。

    如果没有 连接到 GND 的外部电阻器、则 FB 节点为高阻抗节点、对噪声更敏感。 这可以起作用、但更容易被噪声干扰。 我建议使用10k Ω 以避免噪声干扰。

    谢谢。

    安德鲁