This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185:基准电压是多少?

Guru**** 2814295 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357118/lm5185-what-is-the-reference-voltage

器件型号:LM5185

数据表中多次提到 Vref、但它没有给出 Vref 的实际值。

我从 WebBench 获得该设计

我是否从 BOM 中了解到初级线圈的匝数是次级线圈的四倍?

如果是、对于24V 输出、反激电压将大约为100V、非常接近 LM5185的限值。

但反激电压被齐纳二极管钳位在75V。 (它也像是一个性能相当好的齐纳二极管、功率耗散仅为275mW)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢 您发帖、对于数据表可能给您带来的困惑抱歉。  VREF 是 RSET 的基准电压、如方框图中所示。  当 VRSET = VREF = 1.0V 时可实现输出稳压、EC 表中也给出了相关说明(复制和粘贴至下面)。

    请使用我们的设计计算器进行设计。  用于 LM5185的 Webench 仍然相当有限、但计算器为您提供了更多的自由来优化设计。  要回答您的问题、您认为 Np:Ns=4:1或 Ns:Np=0.25=250m 是正确的。  但是 webench 电路看起来不是为24V 输出电压创建的。   对于24Vout、您将需要不同的组件集、包括变压器 Lmag、匝数比、RFB 以及齐纳二极管。  

    https://www.ti.com/tool/download/LM5185-DESIGN-CALC

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这当然缺乏 TI 通常的清晰度! 我会说这不是你最好的作品!

    我将查看电子表格。 我当时正在使用 WebBench、了解可用于48V->24V 隔离电压的拓扑。