This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:LMG2100R044

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357212/lmg2100r044-lmg2100r044

器件型号:LMG2100R044

TI 支持 hello。

 我计划使用 LMG2100R044

VIN (建议运行条件)为0V 至90V

评估板对输入电压(从10V 开始)有备注

您能否清除此差异

(我需要在4.5V 至22V 的输入电压范围内操作)

耶霍拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yehoram:

    是、您可以在 VIN 为4.5V - 22V 的情况下使用 LMG2100。 由于 VIN 可以为0-90V、因此不存在问题。
    我会在 EVM 文档中检查这种差异。

    谢谢!
    马德胡尔