This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61029-Q1:TPS61029-Q1

Guru**** 2384170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356882/tps61029-q1-tps61029-q1

器件型号:TPS61029-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61236P

您好!

此转换器是否有 Web 工作台设计? 另外、您能否建议此器件具有 Web 工作台设计、可提供任何汽车替代器件。 我正在尝试将此转换器用于 Vout=5V、Vin=3.3V、Iout=1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranjali、

    您想利用 Webench 设计做些什么? 通常、如果您使用数据表中第12.2章所示的外部元件、则转换器工作正常。

    您可以使用 Webench 选择优秀器件: 电源设计器(TI.com)

    例如、您可以使用 TPS61236P、可以在 Webench 中找到该工具。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brigitte,

    感谢您的答复。