This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:TIDA-010239

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010239, TIDA-010237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356515/tida-010239-tida-010239

器件型号:TIDA-010239
主题中讨论的其他器件: TIDA-010237

您好、TI 团队、

我对参考设计 TIDA-010239几乎没有任何疑问

在此了解如何检测 RCD 故障、如何检测漏电流、请分享初级侧用于检测漏电流的 CT 的详细信息

请分享 CT 的滤波电路  

帮助我选择可用于 RCD 感应和跳闸电路的任何专用 IC

谢谢!

文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    对于 RCD、 我会推荐 TIDA-010237。 设计 指南 现已推出。  电路原理图可 在此处获取。

    一般而言、如果所有承载电流的导体都经过磁通传感器、则通过传感器的感应磁通净值应为~0 (输入电流=输出电流)。  现在、如果发生泄漏(发生泄漏、而不是通过传感器)、它们将是传感器拾取的净磁通。  我们需要振荡器电路的原因是用交流载波调制任何直流磁通(我们选择的电流互感器传感器只能检测交流)。  对于交流泄漏、您无需使用振荡器载板即可让传感器进行检测。 对于直流泄漏、您需要一个振荡器。 调制信号后、您可以过滤掉 HF 载波并根据检测到的泄漏(直流或50/60Hz 线路)分析信号的幅度。  会有一些基于多种因素的误差、例如传感器材料、信号链增益和失调电压误差。   

    对于单相应用、您可以考虑 AFE3010。  对于3P 应用、请考虑使用 TIDA-010237。

    开尔文