This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:需要对 PCB 进行修改、才能在每个芯片上使用可变数量的串联电池(12-16)

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357108/bq79616-q1-pcb-modifications-required-to-use-variable-number-of-series-cells-per-chip-12-16

器件型号:BQ79616-Q1

您好、我想知道、使用具有12个电池(或12-15个)的相同堆栈芯片 PCB、而不是最初配置的标准16、绝对需要进行哪些修改。 我们需要在每个堆栈芯片只有12节电池的应用中利用已经制造的专为16节电池而设计的 PCB。 我在文档中看到某些电阻器和电容器是不安装的、具体取决于连接的电池数量、但我想知道如果为16节电池设计的电路板仅连接到12节电池、会产生什么样的影响。 这种情况只需进行一项软件更改就能解决吗?  如果为了确保芯片正常工作而完全需要更换硬件、能否协助确认取消组装所需元件能够充分实现目标? 附件是我们的现有原理图。 在讨论中假设我希望使用此设计的12节电池、而不是16节电池。  我知道我需要将第12个电池连接到 BAT 引脚、第16个电池通常也连接到 BAT 引脚。 如果我取消安装 R227和 R219并将 BAT12分支到 BAT16、是否能实现目标? 这是否简单得就像将所有未使用的 VC 引脚短接至 BAT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blakely、

    从电芯12到 BAT 的导线以及电芯1负极侧到 AVSS 之间的导线是为 IC 供电绝对必要的、并且 num_cell 可以配置为12节电芯。 无需取消填充 R227和 R219。

    C229、C228和 C227短接将短接所有未使用的 VC 引脚、但需要直接短接至 BAT。 移除 C230将减少 VC 引脚短接至 BAT 时连接到 BAT 引脚的电容。 VC 引脚短接至 BAT 的原因是 BAT 和 VC16、VC16和 VC15之间有一个后体二极管、以此类推。  目标是防止这些二极管在嘈杂环境下运行期间发生反向偏置或正向偏置。

    此致、

    大卫