您好、TI!
在进行反向电流检查时、我发现 Vo > Vin +0.3V 的时间有几毫秒。 因此、我探测输出电流以检查任何反向电流问题。

问题:
1.显示发生反向电流的红框是否等于 Vo > Vin + 0.3V? 如果不是、检查反向电流的正确方法是什么?
2.数据表显示、建议从外部限制为额定输出电流的5%。 我们必须确保在 LDO 关闭期间反向电流尖峰< 0.05 x 200mA = 10mA? 是否有时序规格?

3、 外部限流电路有什么建议吗?
4. 根据上述波形、浪涌电流为额定输出电流的~30%的-60mA、是否存在任何风险?