This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:在不使用 BQ studio 的情况下、写入多个数据存储器寄存器。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356920/bq4050-write-multiple-data-memory-register-without-bq-studio

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!
我尝试在没有 bq studio 的情况下写入数据存储器寄存器、但我成功使用了 xSMBusBlockwrite 命令、其中包含(0x44+地址和采用小端字节序格式的数据、后跟写入数据的长度)。
我尝试使用包含地址和数据的函数写入寄存器、但一次只能写入一个寄存器。  是否可以写入多个寄存器?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    如果您想在不使用 bqStudio 的情况下一次性对所有寄存器进行编程、我认为可以使用闪存流文件。 但是、需要 bqStudio 来创建所有电量监测计设置的闪存流文件。

    当您当前对多个寄存器进行编程时、将如何执行? 是接收到 NACK 还是不同的错误?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺