This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:命名规则&80次操作

Guru**** 1821460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356669/tlv767-naming-rule-80-operation

器件型号:TLV767

您好、专家!

我对 TLV76780的运行感到有点困惑、

对于所有封装、我们有多个不同的标称输出电压器件、例如 HVSSOP、2.5V 为25、2.8V 为28、等等。

但是、对于 DBV 封装、我们只有80、我假设这意味着应该为8.0V、但是对于 TLV767系列、最大 Vout 值为6.6V。

TLV76780的 Vout 工作范围是多少 ?客户如何调节工作 Vout? 客户有12V -> 5V 电源轨。

此外、相比之下、TLV76750是如何工作的? TLV76750的 Vout 工作范围是多少 ?客户如何调节工作 Vout?

我希望和客户做比较、但是在产品说明书上找不到任何比较表、只是封装不同。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:  

    TLV76780是8V 固定输出器件。  

    TLV76750是5V 固定输出器件。 只要输入电压大于或等于输出电压+压降电压、5V 和8V 固定输出器件都将调节各自的固定输出电压。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的答复!

    但是、如果80是8V 固定输出器件、它将与数据表上的信息不匹配。 我对此有点困惑、 0.8~6.6V 输出电压范围是否不适用于80个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:  

    此信息似乎不正确。 我将与团队合作、确保最新消息。  

    Br、

    埃林