This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:耐辐射 BMS IC

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356692/bq77pl900-radiation-hardened-bms-ic

器件型号:bq77PL900
主题中讨论的其他器件: BQ76942

我们目前在多款电池产品中使用 bq77PL900 BMS、并一直在研究 BQ76942以提高电池平衡和容差。  但是、我们还将确定适当的 BMC IC (8-12个单元)的耐辐射范围(对于航天应用)。

您能提供一些指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    遗憾的是、尚未对 BQ76942进行辐射测试。 我们以前从未对 AFE 器件进行过此类测试。

    您是否对 bq77PL900进行了辐射测试?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。  我们尚未对其中任何一个 BMS IC 进行任何抗辐射测试。  我们将请求 TI 是否有任何 BMS IC 经过测试并确定为抗辐射型。  请告诉我。

    谢谢!

    此致、

    巴里·卡罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    我明白了! 不是我知道的。  

    但是、我会再次邀请一些可能更清楚这一点的人、看看他们是否能提供评论。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    好的、非常感谢!

    此致、

    巴里·卡罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里,你好!  我负责管理 TI 的航天系统团队。  过去、TI 已经对我们的一些电池管理产品进行了辐射效应测试。  我们测试的所有器件均未通过抗辐射器件标准测试。  我的团队使用我们的分立式元件(ADC、放大器、比较器和微控制器)整合了一项参考设计、以执行电池监测和电池平衡功能。 如果您有兴趣、我很乐意离线与您分享更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jason、那太棒了!  我的电子邮件地址是 bcarroll@invocon.com

    谢谢!

    此致、

    巴里·卡罗尔