This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:为 RGBW/RGBWA 应用使用 RGB 驱动器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356429/lp5036-using-rgb-driver-for-rgbw-rgbwa-application

器件型号:LP5036

可能与之相关的人员、

我正在使用 RGBW/RGBWA 动画应用的原型。  就规格而言、每个 LED 将需要3.3V/LED 20mA。  工程师总共需要驱动5组4-5种颜色(RGBW 或 RGBWA)。

 

我的问题是、 您是否能够为此应用使用 RGB LED 驱动器、例如 LP5036。  如果是、有哪些缺点?  ‘我的‘、由于 LED 将不再是3组、因此将无法使用"RGB Banks"和"S Intensity Control"。  但是、颜色混合(每个通道的调光功能是什么?) 仍可用于每个单独的通道。  要将此器件用于4-5种颜色而不是仅使用 RGB、需要做些什么?

谢谢!

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家不在办公室、返回后会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    很抱歉这么晚才回复。

    是的、正如您所了解的。 LP5036无法使用"RGB 组"和"强度控制"、因为 LED 将不再属于3组。 根据您到目前为止的说明、我认为可以通过 LP5036完成、因为您只需要制作动画。

    如果你不介意的话。 请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系、我们可以讨论有关您的项目的更多详细信息。

    BR、Jared