This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:数据表中的电感器公式 VS Excel 工具电感器计算

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350773/lmr51610-inductor-formula-in-datasheet-vs-excel-tool-inductor-calculation

器件型号:LMR51610

团队、您好!

我们 为无线 AP 设计选择了 LMR51610、下面是输入、输出要求。

输入电压:48V

输出电压:28V

输出电流:0.6A

 fsw:400kHz

为我们提供了上述技术规格的电感值171uH。

Excel 工具建议68uH 的电感值。

您能否解释一下为什么价值存在巨大差异?

另外、您还可以向我们分享不受保护的 Excel 计算工具、因为工作表经常是结构化的、没有根据输入计算值。

谢谢  

佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dharma:

    我们将深入了解这一点、明天回复您提供更新内容、谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    有任何更新?

    此致

    佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dharma:

    我研究了这一点、结果似乎是根据1A 的输出电流计算得出。  满足负载要求的输入仅用于负载范围内的损耗、但使用 IOUT = 1A 的电感器不使用0.6A。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Baba:

    由于 Excel 应用程序存在一些信任问题、TI 网站上的 Excel 工具未正确更新值。 请提供未受保护的表单。

    谢谢

    佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dharma:

    如前所述、电子表格假设电流为满负载、并且此值无法调整。  我们无法解锁电子表格。  请遵循数据表中的指南获取正确值。 我们还提供 Webench、以便为您提供合适的设计。  建议您使用此工具进行设计。

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 谢谢 David Baba。