This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A-Q1:不用作反相转换器。

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356844/mc33063a-q1-not-working-as-inverting-converter

器件型号:MC33063A-Q1

大家好、

这是我使用的电路、

当我打开它的 R73正在燃烧。 如果我将值降低至250m Ω、IC 会烧毁。 当我连接1欧姆时、我得到1.2V 作为输出。

可能是什么问题? 我选择的电感器是否正确?  

我还有几个问题、

1.如何选择输入电压范围?

如何选择开关频率?

谢谢!

Keshava Shreenidhi B

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keshava,

    请尝试使用正向压降小于0.3V 的二极管。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的快速回复。

    现在我没有 Vf 小于0.3V 的二极管、但我尝试了 Vf = 0.44V 的二极管、输出没有变化。

    在数据表中、建议 使用的二极管的 Vf 不低于0.3V。 您能解释一下这将对电路有何影响吗?

    谢谢!

    Keshava Shreenidhi B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keshava,

    二极管会随着温度的升高而大幅增加正向电压。 二极管压降必须低于达林顿管的正向压降。 此处可能不是问题所在、但这是在出现问题时进行的简单检查。

    R73必须具有正确的额定功率以及承受尖峰电流的能力。 您可以同时检查您首先使用的电阻。

    有关频率、请查看数据表、图1。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    是我的错、我将二极管装反了。

    更改后、我将得到-15V。 I 安装的 R73 = 0.75 Ω、C24 = 220pF、也改变了 R40 = 910 Ω 和 R43 = 10千欧。

    非常感谢您的帮助。  

    谢谢!

    Keshava Shreenidhi B