This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:如何在100ms 内提供100mV 电压

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356061/bq35100evm-795-how-to-provide-100mv-for-100ms

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO、BQ35100

我们使用的是 BQStudio 1.3.101、EV2400、BQ35100EVM

1.更新数据库中的 ChemID 后、如何将新固件刷写到 BQ35100EVM 硬件?

在这之后、我们进入 EOS 模式、我们能够将 OP 配置 A 设置为 EOS 模式并发送新的电池命令。

2.之后、在 Batt+端使100mV 电压下降100ms 的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可在此处获取新固件。  SLUC623支持软件| TI.com

    为什么要这么做?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试进入 EOS、并读取缩放的 R 和测量的 Z 值、以便可以使用它来检测电池寿命结束。 我参考的是这篇文档- 如何针对 EOS 模式配置 BQ35100 (TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以读取 measuredZ 并使用这些命令调节 R。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在执行相同的操作、但是同一电池的连续周期(间隔为5分钟)中的值(缩放的 R 和测量的 Z)不一致。 (我已经在2个 EOS 周期之间发出了一个 RESET 命令、后跟 UNSEALED 命令)

    我也是一样的。"

    此致、

    大石·乔杜里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大石市

    BQ35100用于原电池(不可充电)、没有循环、如果您使用的是可充电电池、则此电量监测计不适用于您的应用。

    此致、

    埃文