This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27505-J2:Impedance Track™︎ 技术

Guru**** 2766045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357053/bq27505-j2-impedance-track-technology

器件型号:bq27505-J2
主题中讨论的其他器件:BQ27426BQ27427

大家好、  

 在阅读  Impedance Track 电池电量监测算法的理论及实现(修订版 A)时、我有一些疑问

1)放松期开始时等待30分钟的目的是什么?   电池内部的等效电路中的电容器两端电压是否稳定下来?  对于具有 等效 较高电容值的高容量电池、我们是否应该增加30分钟甚至更长的时间?  

2)阻抗跟踪 R 将主要用于在弛豫期间补偿 OCV - I*R。 此应用是否主要用于具有待机模式的手机?  对于具有高容量电池的应用、当弛豫期间没有电流时、该算法是否仍然适用?  

3) 电压测量噪声对该算法有什么影响?  

非常感谢! 非常感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)让电池休息。  

    2) 2)是

    3)小噪音不能造成大问题。

    您确定这是适合此应用的最佳器件吗?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    非常感谢您的快速响应。  

    我想澄清的是:  

    1) 1)对于更高容量的电池、我们确实需要比30分钟更长的休息时间?  

    2) 2)因为我有两个问题2)、不确定您在回答哪一个问题。 您是不是指算法应用主要用于具有待机模式的手机?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)可能会在学习周期中使更新状态变为正在进行。 但在现场正常使用期间、不需要监控该情况。 电量监测计将检测电池何时放松、并在电池放松的情况下收集所需的信息。

    2)对不起,请允许我澄清。 Q2-1这适用于所有应用、以在 RELAX 模式下监控电池。 Q2-2是。

    您是否确信 BQ27426或 BQ27427等新器件不会更适合这些应用。

    此致、

    埃文