This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:充电电流

Guru**** 2518370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357219/bq76940-charging-current

器件型号:BQ76940

您好!

通过 BQ76940进行电池充电期间、如何控制充电电流-通过平衡充电器(CC)或76940IC 处理 CC、然后切换到 CV 模式?

2.在参考设计的上面,提到了 Vplat , I Tap。 这些是什么? 它们是预定义值还是通过系统进行测量?

此致

萨普塔西希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Saptarsihi:

    1. BQ76940不控制充电电流或电压。 它只会禁用 CHG FET 以在发生故障时阻止任何充电电流。 电流/电压将由单独的充电器 IC 进行控制。

    2.看起来 Vplat 是电芯平衡的最小阈值;如果任何电芯电压低于该阈值、则该器件不会启用电芯平衡。 I Tap 看起来它是要完成充电周期的阈值;当测量的充电电流低于该阈值时、系统会确定充电周期已完成。

    此致、

    马克斯·韦博肯