This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988/TUSB1046主机- DP-ALT 协商成功完成到 USB-C 灌电流、但 PC 无法流式传输到/检测外部显示器

Guru**** 2586025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350543/tps65988-tps65988-tusb1046-host---dp-alt-negotiation-completing-successfully-to-usb-c-sink-but-pc-unable-to-stream-to-detect-external-display

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: 测试2

您好!

我有一个使用 TPS65988和 TUSB1046的定制电路板、可将 DP 连接从源 PC 转换为 USB-C 输出 DP-ALT 兼容灌电流。 从用作信号源的 PC 上、我将电路板连接到 DP 接收器分析仪上、我可以成功流式传输到该分析仪 、但在移植相同的设置以驱动不同的外部显示接收器时会遇到问题。  

我正在使用 EZ-AUX 协议分析器(见下文所附的日志)、可以看到 DP-ALT 链路已成功协商(PD 通道已正确连接并且已正确设置4L DP 的多路复用器控制)。 但是,协商成功后,我没有在"设置"->"系统"->"显示"下看到显示连接。 如果我打开 NVIDIA 的测试实用程序、它会看到外部显示器、但无法检索有关它的信息(BPC 等)。

请查看随附的我的 TPS65988配置。 端口1是专用 DP-ALT 输出端口。 在"Display Port Capabilities"下、如果我将"DP 插座指示"和"支持 USB Gen 2信号发送"分别更改为插入和取消选中(如 test3文件中所示)、我会看到主机监视器实际上开始闪烁、并为分离的第二个端口建立连接 (我在设置弹出窗口中看到我的外部显示屏)。 但是、链中的某个东西正在强制进行硬复位、而没有给出明确的信息说明原因。 我在下面也附上了它的 PD 分析器日志。  

我在这里缺失了什么明显的东西吗? 鉴于 ALT 模式已成功协商、我认为问题与 TPS65988配置无关、但 test3中显示一个分离秒的外部显示器的更改使我对它提出疑问(两者都显示协商成功)。  感谢并感谢您提供的任何见解!

e2e.ti.com/.../tps65988_5F00_tusb1046_5F00_host_5F00_debug.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    感谢您与我们联系!

    我将在星期四之前查看日志并提供反馈。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 感谢评论。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    很抱歉在此延迟了。 请查看我的以下评论:  

    1- DFP_D/UFP_D 连接的位必须始终完全匹配或为"端口功能"设置的子集。  不允许设备指示先前未在其功能中指定的端口类型存在连接。

    2-在 I/O 配置寄存器0x5c 中,您能否将映射的事件更改为"端口0 DP 模式选择事件"? 我通常会看到该事件与 TUSB1046搭配使用(请参阅 TPS6598x DisplayPort 交替模式 应用手册中的图2)

    您可以尝试对 test2_config 进行上述更改吗?  

    此致、  

    A·克德尔