This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25756:我需要了解 BQ2575X 系列器件的反向模式或源极模式如何?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357458/faq-bq25756-what-do-i-need-to-know-about-reverse-mode-or-source-mode-for-the-bq2575x-family-of-parts

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ25750

BQ2575X 系列有4个寄存器用于控制反向模式、EN_REV、VAC_REV、IAC_REV 和 SYSREV_UV。 特别是对于 BQ25750、这些寄存器是 EN_REV、VSYS_REV、IAC_REV、SYSREV_UV 和 EN_AUTO_REV。

以下是对这些寄存器的简要描述:

只要满足条件、EN_REV 就会打开和关闭反向模式。
默认情况下、VAC_REV 为5V。 VAC_REV 可通过 I2C 命令设置为3.3V 至65V。
IAC_REV 将限制充电器在反向模式下的电流量。
当反向电压降至80%以下时、sysrev_UV = 0将关闭反向模式。 当反向电压降至3.3V 以下时、sysrev_uV = 1将关闭反向模式。

对于 BQ25750、VSYS_REV 等效于 VAC_REV、当 VBAT 小于 VSYS_REV 寄存器时、EN_AUTO_REV 将自动启用反向模式。

另外、对于 USB 应用、 反向模式可以 被 USB 控制器称为源模式。

我可以在反向模式下为电池充电吗? 如果是、它是如何工作的?
是的、BQ2575X 系列可以做到这一点。 BQ2575X 系列器件支持反向模式下的 CC 和 CV 模式。 对于寄存器设置、您需要将 IOUT_REG 设置为充电电流、并将 VAC_REV 设置为电池充电电压。 当电池电压低于充电电压的80%时、您还需要设置 VSYS_REV=0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您还有任何关于反向模式的问题、请通过提出新的 E2E 问题来告知我们。

    此致、
    E·加洛韦