This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] BQ25756:输入和输出电容器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357455/faq-bq25756-input-and-output-capacitors

器件型号:BQ25756

您好!

80µF 是输入和输出电容降额后的最小值。 输入和输出电容的160µF 满足±3%瞬态响应要求。

请记住、您还需要平衡 RBAT_SNS 和 RAC_SNS 电阻器之间的电容器。 在电阻器上不必是1:1。 您还需要在输入和输出的开关 FET 附近放置一个 MLCC 去耦电容器。

此建议适用于 BQ2575X 系列的所有器件。

此致、
E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您对电容器有任何疑问、请提出新的 E2E 问题、让我们知晓相关情况。

    此致、
    E·加洛韦